Lösung für Ihre Herausforderungen beim Niederschlagsmanagement

Das Niederschlagsmanagement wird zunehmend komplexer, da Wasserversorger extremen Wetterbedingungen, einer wachsenden Bevölkerung und einer alternden Infrastruktur gegenüberstehen. Laden Sie Xylems neues Handbuch The Complete Guide to Stormwater Management herunter, um zu erfahren, wie Sie durch Niederschläge bedingte Probleme mithilfe entsprechender Planung und Technik und dem richtigen Partner lösen können.

Wenn uns die Unwetter von 2017 und 2018 etwas gelehrt haben, dann das, dass Wasserversorger sich im Hinblick auf den Bemessungsregen nicht länger auf historische Durchschnittsniederschlagsmengen verlassen können.

Die Orkan-Saison 2017 mit den Orkanen Harvey, Irma und Maria war mit Schäden in Höhe von 306,2 Milliarden USD die teuerste in der Geschichte der USA. 2018 führten die Orkane Michael und Florence zu umfassenden Schäden in Florida und North Carolina, Monsunregenfälle verwüsteten den indischen Bundesstaat Kerala und heftige Niederschläge führten in Japan zum tödlichsten Hochwasser seit 35 Jahren.

Die Niederschlagsmenge hat fünf bis zehn Prozent zugenommen

Laut einer neuen Studie in der Zeitschrift Nature haben die Niederschlagsmengen während der Orkane durch den Klimawandel um bis zu 10 % zugenommen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich durch die Erwärmung der Atmosphäre sowie des Atlantiks, Pazifiks und des Indischen Ozeans die Niederschlagsmenge um 5 % bis 10 % erhöht hat.

„Fünf oder zehn Prozent mehr Regen machen einen enormen Unterschied und können dazu führen, dass das Wasseraufnahmevermögen der Kanalisation und anderer Aufnahmesysteme durch diese zusätzliche Niederschlagsmengen überschritten wird“, so James Elsner, ein Atmosphärenwissenschaftler an der Florida State University, in einem Artikel in The Guardian.

Ein neues Handbuch zum Niederschlagsmanagement in unsicheren Zeiten

Extreme Stürme bedrohen nicht nur die Entwicklungsländer, die über weniger Infrastruktur verfügen, sondern verursachen auch enorme Schäden in dicht bevölkerten, urbanen Regionen. Die meisten Regenwasseraufnahmesysteme sind den extremen Niederschlägen nicht gewachsen, die in Folge des Klimawandels auftreten.

Um Gemeinden bei der Vorbereitung auf extreme Unwetterereignisse zu unterstützen, hat Xylem den The Complete Guide to Stormwater Management verfasst. Das kostenlose Handbuch enthält alles, was Wasserversorger über das Niederschlagsmanagement wissen müssen, einschließlich dem Aufbau von Pumpenstation, Regenwasserentlastungen, Überwachung und Steuerung, Hochwasserschutz sowie Pumpstationen für die Hochwasserkontrolle.

Lösung für Ihre Herausforderungen beim Niederschlagsmanagement

Xylems neues Handbuch vermittelt Erkenntnisse, die das Unternehmen im Laufe von mehr als 60 Jahren in Zusammenhang mit Problemen beim Niederschlagsmanagement gewonnen hat, um Berater, Ingenieure und Planer mit Strategien bei schwierigen Aufgaben im Hinblick auf Niederschlagsmanagement, Hochwasserschutz und -entlastung zu unterstützen.

Hierzu gehören:

  • Nicht genügend Raum für den zunehmenden Bedarf an Pumpstationen.
  • Das Fehlen von Rückhaltesystemen, um extreme Niederschlagsmengen aufzunehmen.
  • Die Kombination von Mischwasserüberläufen und alternder Infrastruktur.

Xylems Niederschlagsmanagement ist zweigleisig. Zum einen helfen wir unseren Kunden, ihre Anpassungskapazität zu verbessern. Wir versorgen sie mit langfristigen Lösungen, um Probleme mit Niederschlägen im Alltag besser handhaben zu können.

Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden dabei, sich auf Notfälle vorzubereiten. Im Zuge der immer extremeren, schlechter vorhersehbaren Wettermuster ist die Notfallplanung wichtiger denn je. Wir helfen unseren Kunden, sich auf jeden nur erdenklichen Notfall vorzubereiten und arbeiten anschließend gemeinsam einen soliden Notfallplan aus.

Video: Xylems Lösungen für Niederschlagsmanagement

Tomas Brannemo, President von Xylems Geschäftsbereich Transport and Treatment, berichtet über Xylems innovative Lösungen beim Niederschlagsmanagement:

Möchten Sie hierzu mehr erfahren?

Laden Sie das Handbuch herunter: The Complete Guide to Stormwater Management

Artikelserie

Im Fokus: Intelligente Wassertechnologie und Management

Jetzt lesen

MELDEN SIE SICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN