La nueva película IMAX usa el equipo SonTek de Xylem

El realizador Sean Casey, famoso por conducir un vehículo modificado en el centro mismo de un tornado, está trabajando en una nueva película IMAX titulada Extreme Weather 3D (Clima extremo en 3D). La película de National Geographic utilizará los datos recopilados por el equipo de SonTek, que mide cuánta agua lleva al océano el derretimiento del glaciar Dawes en Alaska.

En septiembre de 2015, Casey y su equipo visitaron el glaciar Dawes, donde captaron el desprendimiento de un bloque de hielo de 90 metros de altura que se precipitó al agua. Gracias a un barco blindado especialmente diseñado, pudieron protegerse de los trozos de hielo que salieron despedidos.

“El hielo de la tierra se está derritiendo con mucha rapidez, y la tendencia es creciente”, declaró Casey en una reciente entrevista en video con ABC 10 News en San Diego. “Ochenta por ciento de la población mundial vive en la costa de los océanos. A medida que se eleve el nivel de los océanos, cambiará el entramado que rige la existencia de estas personas y ciudades”.

Glacier calvingComo parte del proyecto, Kevin Labbe, ingeniero de aplicaciones de SonTek, se incorporó al equipo IMAX en Alaska para capacitar a los investigadores de la Universidad de Fairbanks sobre cómo recopilar los datos necesarios para la película. Los investigadores medirán la cantidad de hielo y agua que se desprende del glaciar, con qué rapidez se derrite el glaciar y cuánta agua del glaciar va a parar al océano.

Acerca del equipo

Para medir los datos del glaciar, los científicos utilizarán una solución combinada de SonTek, una marca de Xylem, y Seafloor Systems. El equipo de SonTek incluye un sistema HydroSurveyor con CastAway-CTD (corrector integrado de la velocidad del sonido en el agua), diseñado para recopilar datos batimétricos (en profundidades submarinas), y datos sobre la conductividad y temperatura.

Seafloor Systems proporcionó un sistema HyDrone-RCV, una plataforma a control remoto que transportará la solución SonTek. La plataforma fue diseñada para hacer el reconocimiento de condiciones ambientales inciertas. Sean Casey recibió sistemas de plataforma tipo catamarán HyDrone integrados para la filmación en el glaciar.

Un cazador de tormentas experimentado

Levantarse cerca de la naturaleza en su versión más peligrosa no es nada nuevo para Sean Casey. Para Storm Chasers de Discovery Channel, fabricó el Tornado Intercept Vehicle (Vehículo Interceptor de Tornados). Este vehículo fuertemente blindado pesa 7.250 kilos e incluye puntos de anclaje para mantenerlo estable. En 2013, Casey puso a prueba la segunda versión de su vehículo en el interior de un tornado masivo en Kansas.

El lanzamiento de la nueva película de Casey, Extreme Weather 3D, está previsto para agosto de 2016.

Serie de artículos

In Focus: desafíos actuales y futuros de las empresas de servicios públicos

Empezar a leer

Boletín