Impulso al centro de convenciones de Roma gracias a Xylem

El nuevo centro de convenciones de Roma es el edificio más grande que se ha construido en la ciudad en más de 50 años. Cubre 55.000 metros cuadrados en el histórico complejo EUR en Roma e incluye un edificio de convenciones con capacidad para 8.000 personas y un hotel adyacente. El punto focal del centro es “La Nube” (La Nuvola), una estructura de fibra de vidrio translúcida suspendida dentro de una caja de cristal gigante que cuenta con un auditorio para 1.800 personas.

El moderno diseño arquitectónico del centro incorpora soluciones innovadoras de logística y materiales tecnológicamente avanzados. Esto incluye una planta con eficiencia energética para enfriamiento, calefacción, agua caliente sanitaria y protección contra incendios que utiliza varios productos Xylem. La solución de Xylem incluye bombas sumergibles para pozos Lowara Z10, dos grupos de presión Lowara GHV20 con variadores de velocidad Hydrovar y dos grupos de presión Lowara GEM contra incendios.

Máximo confort con un mínimo consumo de energía

En un proyecto tan complejo, uno de los retos clave para los ingenieros del centro fue definir soluciones de sistema que aseguraran el más alto nivel de confort con el menor consumo de energía posible, mientras se cumplen las regulaciones restrictivas para grandes espacios públicos. Para garantizar soluciones eficaces para el suministro de agua caliente y fría a esta colosal hazaña de la ingeniería, Eur SpA recurrió a Condotte SpA y Xylem.

SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS

“Las largas y complejas vías del centro de convenciones nos obligaron a integrar arquitectura y tecnología, estética y confiabilidad, comodidad y funcionalidad”, afirma Luca Di Cesare, director de planta en Condotte SpA. “El equipo y los materiales tenían que ser calibrados con precisión, por lo que el tamaño y la elección de cada componente eran cruciales”.

Suministro de agua confiable y sostenible

En el corazón del centro de conferencias se encuentra el sistema central de aire acondicionado y calefacción. Dispone de dos unidades de enfriamiento y cinco bombas de calor polivalentes para satisfacer las necesidades de enfriamiento, calefacción y producción de agua caliente sanitaria.

El agua se extrae de un lago cercano utilizando bombas de pozo Xylem Lowara Z10 para alimentar el circuito de condensación. Una vez recogida, se filtra y se lleva el agua a las distintas unidades de enfriamiento para su condensación y luego se la regresa al lago con un aumento térmico máximo de 5° C para evitar perturbar el ecosistema.

“Si algún problema, como por ejemplo una falla eléctrica en el cuarto de transformadores, provoca que las bombas dejen de recoger agua del lago, se pondrán en marcha tres bombas de respaldo Lowara FHF 90 kW instaladas específicamente por este motivo”, explica Di Cesare. Por un tiempo limitado, estas bombas extraerán agua de los tanques de almacenamiento y proporcionarán agua a las unidades de enfriamiento”.

Bombas de circulación con eficiencia energética

El agua de salida de las unidades de enfriamiento y de las bombas de calor polivalentes es introducida en el circuito primario y transportada por una serie de bombas centrífugas de succión final Lowara FHS y FHF (actualmente disponibles como bombas serie e-NSC) al circuito secundario. Estas bombas están diseñadas para servir de componentes de paneles radiantes, climatizadores y aire acondicionado de precisión. A continuación, el agua se bombea a través del circuito secundario a todos los sistemas utilizando bombas Lowara FHS con controladores Hydrovar para una regulación óptima del caudal, lo que garantiza un ahorro de energía considerable.

Para el agua caliente sanitaria, se han instalado dos grupos de presión Lowara GHV20 equipados con controladores Hydrovar, un grupo de baja presión para la planta baja y uno de alta presión para el auditorio de La Nube. La calidad del agua está garantizada por la inclusión de sistemas de tratamiento de agua con descalcificadores y dosificación de cloro en las bombas de alta y baja presión.

Protección contra incendios

La alta confiabilidad de los sistemas Xylem también fue un factor crucial en el diseño del sistema de protección contra incendios para el centro de convenciones de € 300 millones. El sistema incluye dos grupos de presión contra incendios Lowara GEM, uno para el centro de convenciones y otro para el hotel contiguo. Ambos diseñados de acuerdo con la norma EN 12845 para sistemas de rociadores automáticos.

Cada conjunto está compuesto por dos bombas de servicio eléctrico, una de respaldo para la otra y una bomba piloto utilizada para compensar eventuales pérdidas menores en el circuito de incendio. Las bombas extraen agua de dos tanques de almacenamiento de 400 m3 para suministrar a los rociadores y la instalación UNI, incluyendo un sistema avanzado de agua nebulizada creado para proteger la madera de cerezo y los muebles de diseño del auditorio de La Nube.

Implementación exitosa

La construcción del centro de convenciones comenzó en 2008. Las bombas se instalaron poco a poco a partir de 2012, pero no se pusieron en funcionamiento hasta 2016. “No hubo ningún problema de arranque”, dice Di Cesare. “Xylem fue capaz de responder más que adecuadamente a nuestras necesidades y expectativas”.

SUSCRIBIRSE A IMPELLER

 

Serie de artículos

In Focus: Gestión y tecnología inteligente del agua

Empezar a leer

SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS