Xylem ofrece una solución de agua reciclada para el nuevo estadio Levi’s®

El nuevo estadio Levi’s® de los San Francisco 49ers de la NFL, situado en Santa Clara, California, que supuso una inversión de 1 300 millones de dólares, es un modelo de sustentabilidad. Cuenta con un techo verde de 2 500 metros cuadrados, palcos suite privados decorados con madera reciclada y concesionarios cuyos productos van directamente del campo a la mesa. Pero ninguna de las características ecológicas tiene tanta importancia para sus operaciones como el uso de agua reciclada para los sistemas de descarga de servicios higiénicos e irrigación.

Hasta el 85 por ciento de toda el agua utilizada en el estadio de 68 500 asientos proviene de agua reciclada. California Hydronics Corp. construyó el sistema de sobrepresión con agua reciclada utilizando los productos de la marca Bell & Gossett de Xylem. El sistema aprovecha el sistema de reciclado de agua del Distrito de Agua de Santa Clara Valley y elimina la necesidad de utilizar agua dulce para descargar el inodoro e irrigar el campo de juego, el techo verde y otras áreas, lo cual es motivo de constante preocupación en California, normalmente afectada por la sequía.

“Un sistema de incremento de presión con agua reciclada garantiza que se disponga de una cantidad suficiente de agua cuando todos acuden a los servicios higiénicos a la vez, como en el medio tiempo de un juego de fútbol”, declara Mark Handzel, vicepresidente de Asuntos Reguladores de Productos, y director de HVAC en edificios comerciales, Bell & Gossett, una marca de Xylem Brand.

Descarga simultánea de todos los inodoros

En abril de 2014 se realizó una “súper descarga”, cuyo objetivo era verificar que el sistema estuviera plenamente operativo antes de la inauguración del estadio. Durante la prueba, cientos de trabajadores y voluntarios descargaron simultáneamente todos los inodoros y urinarios y abrieron el grifo de todos los lavamanos del estadio durante unos 30 minutos.

Voluntarios se reúnen para coordinar la “súper descarga”.

 

“La solución del sistema B&G/CHC superó la prueba con creces”, manifiesta Handzel.

El estadio Levi’s® tiene el doble de inodoros de los que había en Candlestick Park, el antiguo estadio de los 49ers, y la expectativa es que se logre un importante ahorro de agua gracias a una infraestructura más eficiente. Según los cálculos de la evaluación del recurso hídrico del estadio, 84 por ciento de toda el agua utilizada será agua reciclada, lo que representa más de 158 millones de litros por año.

Proporcionando un sistema de alto rendimiento

Todos los productos de Bell & Gossett destinados al estadio se destacan por su eficiencia. Los contratistas ACCO y FW Spencer, que ofrecen servicios de plomería, ayudaron a seleccionar las bombas centrífugas Bell & Gossett y las bombas centrífugas multietapa serie e-SV de Goulds Water Technology para el sistema de incremento de presión con agua reciclada.

“El sistema tenía que ser innovador y ofrecer a la vez un alto rendimiento”, declaró Kevin Coyne, vicepresidente de FW Spencer. “Basándonos en nuestra exitosa trayectoria de trabajo con California Hydronics Corp, sabíamos que los productos de Bell & Gossett responderían a ambas necesidades”.

Un líder nacional en diseño ambiental

El estadio recibió la certificación LEED Gold (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), la primera para un estadio de la NFL. “Durante la planificación y construcción se contempló cada detalle relacionado con la sustentabilidad ambiental”, declaró Ken Carey de California Hydronics Corp. “Este proyecto es un referente para los demás”.

Los 49ers hicieron su debut en el estadio Levi’s® durante la pretemporada de la NFL en agosto de 2014. Está previsto que el estadio sea la sede del Super Bowl 50 el 7 de febrero 2016, albergando a más de 70.000 personas.

Lea más sobre cómo Xylem ha ayudado a otras compañías a resolver sus problemas de agua.

____________________

Cuadro de datos: Cómo seleccionar el equipo adecuado

ACCO, el contratista mecánico del proyecto, adquirió una diversidad de productos de Bell & Gossett, entre los que se incluía los siguientes:

– Separadores de aire Rolairtrol

– Bombas en línea serie 60

– Bombas de succión final serie 1510 montadas sobre una base

– Bombas de doble succión VSX para los sistemas hidrónicos.

La placa cobresoldada, la placa con juntas GPX y los intercambiadores de calor de marco de la marca Bell & Gossett de Xylem fueron también especificados y suministrados para el proyecto, ofreciendo el más alto nivel de eficiencia térmica para el sistema condensador de agua, ya que la mayoría del equipo de aire acondicionado y enfriadores de las empresas de servicios de comidas son refrigerados por agua.

 

Serie de artículos

In Focus: Gestión y tecnología inteligente del agua

Empezar a leer

SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS