Xylem accompagne les collectivités locales sur le sujet de l’eau

Les collectivités locales s’appuient sur les solutions innovantes de Xylem pour leurs services liés à l’eau et aux eaux usées. Cela va du traitement avancé des eaux usées au recyclage de l’eau, en passant par les stations de pompage anticolmatage, les projets de bypass d’eau, les compteurs d’eau intelligents, et l’analyse de données pour la détection et la prévention des fuites. Découvrez de quelle manière Xylem a apporté son aide à des clients du monde entier.

Traitement avancé des eaux usées

New York (États-Unis) : La station de traitement des eaux usées du sud d’Albany County Sewer District est l’une des principales stations d’épuration rejetant des effluents dans l’Hudson. D’abord équipée d’un système de désinfection au chlore, la station a cessé d’utiliser cette substance depuis plusieurs décennies. Le district cherchait un système de désinfection de pointe capable de s’adapter rapidement et efficacement à l’augmentation rapide du débit pendant les épisodes pluvieux, et à sa baisse par la suite.

Après avoir étudié plusieurs installations possibles, l’Albany County Sewer District a sélectionné un système Duron Wedeco 60i2-2.5X4 équipé de lampes Ecoray puissantes de 600 W pour la désinfection. Grâce à l’inclinaison du système et aux lampes Ecoray puissantes, l’encombrement est faible, ce qui réduit les coûts de construction. De plus, le système élimine 99,99 % des pathogènes, y compris les bactéries, les virus et les parasites. Pour en savoir plus sur cette solution, cliquez ici.

Sehore (Inde) : Xylem a récemment été sélectionnée pour fournir une technologie de traitement avancée des eaux usées à la toute première station d’épuration de Sehore, en Inde. La nouvelle station est conçue pour faire face à la croissance industrielle rapide de cette ville située dans l’État de Madhya Pradesh, au centre de l’Inde. Dans la nouvelle station d’épuration de Sehore, la technologie de Xylem, notamment un système de réacteur à alimentation discontinue (SBR) ICEAS de Sanitaire, permettra d’améliorer la qualité des rivières et la santé de 100 000 personnes.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

Zurich (Suisse) : Xylem a été sélectionnée pour fournir une technologie de traitement avancée à la station d’épuration de Werdhölzli, à Zurich. Avec ce nouveau système, l’usine sera la plus grande station de traitement à l’ozone au monde pour l’élimination des micropolluants.

Le système de traitement à l’ozone de Xylem permettra à la station de Zurich de respecter les nouvelles réglementations, puisque les micropolluants ne peuvent pas être éliminés avec les technologies de traitement classiques. Xylem fournira huit systèmes « evo » de traitement à l’ozone Wedeco SMO dans le cadre d’un projet de modernisation dont le coût s’élève à 51,17 millions de dollars.

Des solutions innovantes pour le recyclage de l’eau

Arabie saoudite : En Arabie saoudite, une station de traitement des eaux usées est agrandie pour atteindre l’objectif ambitieux du pays en matière de recyclage de l’eau. Un système intégré de traitement des eaux usées permettra de traiter 200 000 m3 d’eau par jour. Le programme de traitement mis au point pour cette usine fait appel à des produits Xylem comme le système SBR ICEAS de Sanitaire et les pompes Flygt.

Floride (États-Unis) : En Floride, un comté teste pour la première fois dans cet État la réutilisation directe pour l’eau potable. Découvrez comment cette solution produit de l’eau potable d’excellente qualité. L’usine pilote MiPro™ Wedeco de Xylem, placée dans une remorque, est utilisée pour le processus d’oxydation avancée (AOP)/UV afin de produire de l’eau recyclée potable.

L’eau traitée par le procédé pilote a été testée pour vérifier qu’elle répondait aux normes primaires et secondaires concernant l’eau potable, et qu’elle ne contenait pas de microconstituants, de composés pharmaceutiques ni de produits cosmétiques non réglementés. Le contrôle qualité a montré que l’eau obtenue par ce procédé répondait à toutes les normes applicables à l’eau potable concernant les taux de contaminants, normes fixées par l’EPA et adoptées par le ministère de la Protection de l’Environnement de Floride.

Stations de pompage et pompage plus intelligent, sans colmatage

Louisiane (États-Unis) : Utilities, Inc. of Louisiana (UIL) exploite 192 stations de pompage des eaux usées et 30 usines de traitement des eaux usées dans la paroisse de Saint-Tammany. Récemment, UIL a testé le système de pompage Flygt Concertor avec intelligence intégrée afin de réduire sa consommation d’énergie tout en évitant les colmatages.

En peu de temps, des économies d’énergie importantes (de l’ordre de 1 000 $ par mois) ont été constatées sur le site, car la consommation d’énergie était réduite pendant les périodes creuses. De plus, aucune intervention de maintenance non programmée ne s’est révélée nécessaire au cours de l’essai. En Suède, une installation semblable du système Flygt Concertor a donné des résultats comparables.

Lushan (Chine) : En 2013, un terrible tremblement de terre dans le Lushan a fait plus de 12 000 blessés et détruit de nombreux bâtiments. Au cours des importants travaux de reconstruction, une station de pompage préfabriquée Flygt TOP a été choisie pour une zone touristique dans la cité antique de Han Jiang.

Une station de pompage intégrée présente notamment l’avantage d’être composée de structures essentiellement préfabriquées, ce qui réduit les délais de construction et garantit la qualité du projet. À présent, la station de pompage achemine les eaux usées de la cité antique de Han Jiang et des alentours vers une station d’épuration située à cinq kilomètres grâce à une conduite enterrée sous une rivière. Pour en savoir plus sur cette solution, cliquez ici.

Une dérivation d’urgence en un temps record

Tennessee (États-Unis) : Au printemps 2016, la ville de Memphis, dans le Tennessee (États-Unis) a connu des précipitations record (plus de 400 mm). Cette quantité d’eau a provoqué l’érosion du sol sur lequel reposait un collecteur principal d’égouts transportant les eaux usées vers l’une des grandes stations d’épuration de la ville. Lorsque le collecteur principal s’est effondré, la municipalité a immédiatement activé son plan d’urgence. Xylem a fourni une solution clé en main de bypass des eaux usées en six jours seulement.

Ottawa (Canada) : Le Centre environnemental Robert O. Pickard (CEROP) est l’usine de traitement des eaux usées de la ville d’Ottawa, au Canada. Au sein de l’usine, la station de pompage des eaux non traitées compte six pompes installées en fosse sèche et équipées de gros moteurs de 700kW. En 2013, après une évaluation détaillée de l’usine, la ville a découvert que l’état de trois de ces six moteurs était en dehors des limites acceptables, avec des conséquences importantes sur leur fiabilité.

Une défaillance des moteurs entraînerait une réduction considérable de la capacité totale de pompage de la station, au milieu de la saison où le débit est le plus important, celui de la fonte printanière. Alors que le processus d’achat de nouveaux moteurs débutait, la ville avait besoin de capacités de pompage temporaires supplémentaires avant cette période. Xylem a rapidement installé un grand système de pompage de dérivation afin que les moteurs des pompes puissent être remplacés.

Réseaux et relevés de compteur intelligents

Californie (États-Unis) : La marque Sensus, leader mondial des compteurs intelligents, des technologies de réseau et des solutions d’analyse avancée de données, aide les services de l’eau, du gaz et de l’électricité des collectivités locales à améliorer leur rendement opérationnel. Ainsi, Eastern Municipal Water District, en Californie du Sud, a mis en place le réseau de communication Sensus FlexNet® pour améliorer ses opérations et répondre aux besoins d’une population en constante augmentation. L’organisme utilise désormais le réseau FlexNet pour relever les compteurs à distance, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux relevés manuels.

Désormais, il peut également détecter les fuites plus tôt et fournir un meilleur service à sa clientèle toujours plus importante. La technologie a amélioré la précision des relevés de compteurs d’eau et a permis d’avertir 2 600 clients de la présence possible de fuites.

Tennessee (États-Unis) : Nashville Metro Water Services Utility (MWS) a également amélioré le relevé de ses compteurs grâce à la technologie Sensus. MWS relève désormais les compteurs à distance, et a réduit le coût par relevé de 95 centimes, ce qui représente une économie de 181 000 $ par mois. L’organisme a, par la même occasion, amélioré les conditions de travail des techniciens qui n’ont plus besoin d’affronter les insectes et autres désagréments du relevé de compteur manuel, sur le terrain.

New Jersey (États-Unis) : La technologie Sensus aide également les clients dans les situations d’urgence. En octobre 2012, deux clients de Sensus (la municipalité de Stafford et Seaside Heights, dans le New Jersey) ont été durement touchés par l’ouragan Sandy. Randy Giberson, surintendant des services de l’eau à la municipalité de Stafford, a utilisé le système Sensus FlexNet après l’ouragan pour repérer les fuites et déterminer où envoyer les équipes pour les réparations. Cliquez ici pour visionner la vidéo présentant leur intervention.

Une détection et une prévention des fuites qui allongent la durée de vie des équipements

Singapour : Visenti, racheté par Xylem en 2016, propose des solutions logicielles et matérielles pour l’analyse intelligente des données, la détection et la prévention des fuites. L’entreprise a démarré à Singapour qui dispose aujourd’hui du plus important réseau d’eau intelligent du monde. Visenti propose les produits suivants : View, pour l’analyse de données ; LeakView, pour détecter les fuites en temps réel ; et SurgeView, pour protéger les équipements et allonger leur durée de vie.

PUB, l’agence nationale de l’eau de Singapour, a installé des centaines de capteurs Visenti sur l’ensemble de son réseau. Grâce aux solutions de Visenti, Singapour a réduit sa quantité d’eau non facturée qui représente désormais 5 % seulement de l’eau fournie. En savoir plus sur les solutions de Xylem pour l’eau non facturée. 

ABONNEZ-VOUS À IMPELLER

Série d’articles

Zoom : Technologies intelligentes de gestion de l’eau

Lire

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER