Le attrezzature di SonTek (gruppo Xylem) utilizzate per un nuovo film in IMAX

Il regista Sean Casey, famoso per essersi addentrato nel cuore di un tornado a bordo di un veicolo personalizzato, sta lavorando a un nuovo film in IMAX che sarà intitolato Extreme Weather 3D. Per il film del National Geographic verranno utilizzati i dati raccolti dall’attrezzatura di SonTek, che misurerà quanta acqua si scioglie dal Ghiacciaio di Dawes in Alaska e si riversa nell’oceano.

Nel settembre 2015, Casey e la sua troupe si sono recati al Ghiacciaio di Dawes, dove sono riusciti a filmare il distacco e la caduta in mare di un blocco di ghiaccio dell’altezza di 90 metri. Si sono protetti dai pezzi di ghiaccio volanti grazie ad un’imbarcazione con blindatura speciale.

“I ghiacci del pianeta si stanno sciogliendo sempre più rapidamente”, ha affermato Casey in una recente intervista alla ABC 10 News di San Diego. “L’80% della popolazione mondiale vive lungo le coste degli oceani e l’innalzamento dei loro livelli cambierà radicalmente sia le città che la vita di tutte queste persone”.

Glacier calvingAl progetto ha contribuito anche Kevin Labbe, ingegnere esperto in applicazioni di SonTek, che ha seguito la troupe in Alaska per insegnare ai ricercatori dell’Università di Fairbanks come raccogliere i dati necessari per il film. I ricercatori misureranno la quantità di ghiaccio e acqua emessa dal ghiacciaio, la velocità di scioglimento del ghiacciaio e la quantità di acqua che si riversa nell’oceano.

L’attrezzatura

Per misurare i dati dal ghiacciaio, gli scienziati utilizzeranno una soluzione sviluppata congiuntamente da SonTek, azienda del gruppo Xylem, e Seafloor Systems. L’attrezzatura di SonTek comprende un sistema HydroSurveyor con CastAway-CTD, progettato per raccogliere sia i dati batimetrici (a profondità elevate) che quelli su conduttività e temperatura.

Seafloor Systems ha fornito un sistema HyDrone-RCV, cioè un’imbarcazione a controllo remoto che trasporterà la soluzione di SonTek. L’imbarcazione è progettata per continuare a raccogliere i dati in qualsiasi condizione atmosferica. Per le riprese in prossimità del ghiacciaio, Sean Casey ha utilizzato due piattaforme a catamarano HyDrone integrate.

Un cacciatore di tornado esperto

Avvicinarsi alla natura nella sua veste più pericolosa non è una novità per Sean Casey che, ad esempio per i cacciatori di tornado di Discovery Channel, ha sviluppato specificatamente il Tornado Intercept Vehicle. Questo veicolo blindato ha un peso di 7.250 kg ed è dotato di ganci di ancoraggio per mantenere la stabilità. Nel 2013, Casey ha messo alla prova la seconda versione del proprio veicolo all’interno di un megatornado in Kansas.

Il nuovo film di Casey, Extreme Weather 3D, è atteso nelle sale nell’agosto 2016.

Nuova serie di articoli

In primo piano: le sfide presenti e future per le aziende pubbliche di servizi

Inizia a leggere

Abbonati alla nostra newsletter

Newsletter