Pompe a noleggio di Xylem per una soluzione veloce di drenaggio

Recentemente, per una soluzione di bypass in un grande progetto di costruzioni a Mainz (Germania) sono state utilizzate le pompe a noleggio Xylem. Oltre alla disponibilità immediata, l’azienda ha fornito un servizio impeccabile.

Attualmente, nel quartiere di Lerchenberg a Mainz è in costruzione un complesso abitativo con 111 appartamenti in 6 edifici. Gli appartamenti sono realizzati con particolare attenzione all’accessibilità, senza barriere architettoniche, e 12 di questi appartamenti sono progettati specificatamente per residenti su sedie a rotelle.

Durante la costruzione del complesso, diretta dall’impresa edile Ed. Züblin AG, si è reso necessario un nuovo allacciamento alla rete fognaria pubblica per smaltire l’acqua piovana. La soluzione provvisoria interessava sia il complesso che gli edifici limitrofi, tra cui una stazione di polizia.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Xylem fornisce rapidamente una soluzione di bypass

Dopo aver esaminato l’impianto, Züblin ha calcolato una capacità di pompaggio di 500 litri al secondo per tutta la durata del progetto. Sia grazie alle esperienze precedenti che alle relazioni di lunga data con l’azienda, Züblin ha scelto il servizio di pompe a noleggio Xylem di Grossostheim.

Xylem ha dimostrato ancora una volta la propria efficienza e capacità di risposta immediata anche nel caso dei grandi progetti di costruzioni. Dalla richiesta iniziale all’installazione della soluzione di bypass provvisoria, Xylem è stata in grado di fornire una soluzione completa di tutto l’occorrente, tra cui pompe, comandi e condutture, nel tempo più breve possibile.

Due pompe BIBO

bibo-dewatering

In base alle prestazioni massime delle pompe definite, sono state installate due pompe Flygt BIBO 2250 con una portata calcolata di 250 litri al secondo.

Inoltre, per il bypass sono stati utilizzati una terza pompa di emergenza e quasi 400 metri di tubi in acciaio zincato.

ISCRIVITI A IMPELLER

 

Nuova serie di articoli

In primo piano: le sfide presenti e future per le aziende pubbliche di servizi

Inizia a leggere

Abbonati alla nostra newsletter

Newsletter