Água inteligente: transporte e coleta de águas residuais

As tecnologias inteligentes da água podem melhorar consideravelmente a eficiência, economizar dinheiro e reduzir o impacto ambiental ao coletar e transportar águas residuais. Saiba como South Bend, no estado de Indiana, criou o sistema de esgotos mais inteligente do mundo para reduzir a sobrecarga em 70%.

Os gestores de águas residuais estão enfrentando desafios cada vez maiores com orçamentos limitados. Eles devem evitar a sobrecarga combinada de esgotos, minimizar os custos de manutenção e energia e certificar-se de que os sistemas e equipamentos estejam operando com eficiência, sem prejudicar o meio ambiente.

As tecnologias inteligentes da água podem ajudar a fornecer soluções para todos esses desafios. O equipamento inteligente, como bombas de auto-otimização, pode ajudar os gestores da água a aprimorar automaticamente o desempenho.

Quando esse equipamento inteligente é conectado a redes inteligentes, os gestores da água podem responder a eventos e problemas de desempenho em tempo real. Os dados das redes inteligentes também podem ser combinados com algoritmos avançados para um gerenciamento proativo do sistema.

O uso de dados e análise em tempo real permite que os gestores da água tomem decisões mais inteligentes sobre reparos e investimentos em infraestrutura, ao mesmo tempo em que evita as sobrecargas ao fazer um uso melhor dos ativos.

Soluções inteligentes da Xylem para transporte e coleta de águas residuais

O Flygt Concertor é o primeiro sistema de bombeamento de águas residuais do mundo com inteligência integrada. Ele detecta as condições de operação e adapta o desempenho em tempo real, ao mesmo tempo em que fornece feedback aos operadores da estação. Ele também ocupa muito menos espaço e reduz consideravelmente o custo total da propriedade em comparação com os sistemas convencionais.

O sistema de monitoramento de alarmes baseado na nuvem TotalCare da Xylem controla de perto as estações de bombeamento de água e águas residuais dos clientes. Se forem detectados vazamentos ou outros problemas, um alerta é enviado à equipe de manutenção do TotalCare, que pode identificar exatamente o problema e partir rapidamente para resolvê-lo. Isso resulta em custos mais baixos para o cliente e menor impacto ambiental.

A EmNet, uma marca da Xylem, oferece soluções que permitem que os sistemas de coleta de águas residuais se adaptem dinamicamente às condições instáveis de tempestades e maximizem o armazenamento. As soluções combinam monitoramento, análise e otimização de controle em tempo real, oferecidos a uma fração do custo das estratégias tradicionais de atenuação da sobrecarga.

Caso:Estação de bombeamento de águas residuais de Stierberg

Sistema inteligente elimina entupimentos e economiza 5.400 euros em nove meses

Desafio:A estação de bombeamento de águas residuais de Stierberg, localizada na Áustria, estava lutando contra graves entupimentos devido ao alto nível de resíduos no fluxo de águas residuais da estação. Isso incluía lencinhos umedecidos, retalhos e materiais sólidos. Os entupimentos eram tão frequentes que os operadores da estação precisavam desentupir as bombas pelo menos uma vez por semana.

 Solução e resultados:A empresa pública decidiu testar o sistema Flygt Concertor da Xylem. Durante o período de teste de seis meses, não foram relatadas ocorrências de entupimentos na estação de bombeamento. O período de teste teve tanto sucesso que o Flygt Concertor foi instalado permanentemente na estação. Nos primeiros nove meses de operação, a empresa pública economizou 5.400 euros em custos de manutenção.

Caso: Jardim de infância em Arendal, Noruega

Solução na nuvem reduz custos de manutenção e sobrecarga de esgotos

Desafio:Um jardim de infância da Noruega estava tendo um problema recorrente de sobrecarga de águas residuais em sua garagem no subsolo. A limpeza e o conserto dessas sobrecargas eram um processo lento e caro, com um grande risco de impacto ambiental.

Solução e resultados:O jardim de infância decidiu instalar o sistema de monitoramento de alarmes baseado na nuvem TotalCare da Xylem. Com esse sistema, a equipe de manutenção imediatamente recebe um alerta e pode levar o equipamento certo e chegar até o local rapidamente. A Xylem também resolveu o problema das bombas que entupiam, para ajudar a evitar novas sobrecargas no futuro.

Caso: South Bend, estado de Indiana

Redução de 70% da sobrecarga de esgotos e economia de 500 milhões de dólares em despesas de capital

 Desafio:O município de South Bend, no estado de Indiana, tem um sistema de esgotos combinado que foi projetado para transportar somente o fluxo máximo de estação seca.

Antes de 2008, ocorria uma sobrecarga dos esgotos praticamente cada vez que chovia, com mais 25 a 30 sobrecargas de águas residuais por ano.

Solução e resultados: Em 2008, a marca EmNet da Xylem instalou o sistema digital de apoio a decisões em tempo real SCADA, que agora inclui 152 locais de monitoramento de sensores e 13 portões e válvulas automáticos. O sistema eliminou completamente as sobrecargas na estação seca e reduziu as sobrecargas de esgotos combinados em mais de 70%.O município também economizou 1,5 milhões de dólares por ano em operações e manutenção, reduziu as concentrações de E. coli no rio local em 50% e economizou até 500 milhões de dólares em despesas de capital.

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM