Tecnologia-N agora nas bombas Flygt compactas para águas residuais

A Xylem lançou uma linha de bombas compactas recentemente aprimorada com sua patenteada tecnologia-N™ adaptativa, projetada para eliminar os entupimentos. A empresa também lançou a Flygt 3069, uma nova bomba de águas residuais de última geração que garante o bombeamento contínuo livre de entupimentos nas condições mais adversas.

“A inovadora tecnologia-N adaptativa da Xylem foi desenvolvida e projetada com anos de experiência no transporte de águas residuais complicadas”, afirma Ola Wagner, gerente de produto da linha de bombas Flygt pequenas. “Agora, com o lançamento desta linha de bombas compactas aprimoradas, nossos clientes podem beneficiar-se do bombeamento confiável e livre de entupimentos em várias aplicações de águas residuais.”

Reduzindo o consumo de energia em até 25%

Além da máxima confiabilidade devido ao recurso autolimpante, a tecnologia-N adaptativa da Flygt também reduz o consumo de energia em até 25% em comparação com as bombas convencionais. O projeto hidráulico inovador da nova linha de bombas é oferecido em três materiais diferentes: ferro duro, ferro cinza e aço inoxidável.

ASSINE NOSSO BOLETIM

A nova Flygt 3069 é uma bomba única em sua categoria, proporcionando a reconhecida tecnologia livre de entupimentos da Xylem em uma opção de bomba pequena, com uma capacidade inferior a 10 quilowatts (kW). Ela também está disponível nas opções com vórtice e triturador hidráulico. A bomba 3069 é flexível e pode ser configurada e instalada de quatro maneiras diferentes, para adaptar-se às necessidades da aplicação. Este projeto modular adaptável também reduz os custos de armazém.

Tecnologia livre de entupimentos usada em 500.000 instalações

A inovadora tecnologia-N autolimpante da Flygt foi lançada no mercado em 1997 e tem sido usada e testada em campo em mais de 500.000 instalações em todo o mundo. A patenteada tecnologia-N adaptativa, baseada no projeto original e comprovado da tecnologia-N, foi lançada em 2009.

Os produtos da linha Flygt da Xylem oferecem um desempenho excelente e econômico que tem sido comprovado em várias aplicações, como águas residuais, águas pluviais, lodo, efluentes industriais, águas em estado natural e águas de resfriamento.

Como funciona a tecnologia-N adaptativa

Quando objetos sólidos, como material fibroso e resíduos modernos, entram em uma bomba convencional, eles tendem a ficar presos nas bordas externas das hélices do impulsor. Esse acúmulo reduz a eficiência do impulsor, resultando em mais chamadas de manutenção não planejadas e em um aumento do consumo de energia. A tecnologia-N adaptativa resolve esse problema em duas etapas:

Etapa 1: a maioria dos objetos sólidos que entram na bomba passa entre as hélices do impulsor. Se algum objeto ficar preso na borda externa de uma das pás da hélice, ele deslizará devido à forma inclinada para trás, em direção ao perímetro da entrada.

Etapa 2: o objeto sólido desliza pela ponta da pá da hélice, por dentro do canal de escapamento. O pino-guia do anel de inserção empurrará todos os tipos de sólidos para fora do centro do impulsor, ao longo da borda externa e para fora do canal de escapamento. Se os resíduos forem volumosos, o impulsor-N adaptativo se moverá axialmente para cima conforme necessário, permitindo que eles passem.

Leia mais sobre a linha de bombas compactas Flygt

ASSINAR A IMPELLER

 

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM