Sistema de filtro Leopold salva água municipal e reduz custos

Uma estação de tratamento de água de Salida, no Colorado, Estados Unidos, triplicou os tempos de execução dos filtros e maximizou o desempenho graças a uma solução da Xylem. Saiba como um canal de drenagem subterrâneo Leopold® tipo XA™ e um retentor de meios I.M.S® 200 economizam cerca de 200 mil litros de água por dia e reduzem os custos operacionais da estação.

A cidade de Salida está localizada no centro do estado do Colorado, no alto vale do rio Arkansas, no belo coração das Montanhas Rochosas. Lonnie Oversole é o gerente da estação de tratamento de água que atende aos aproximadamente 6.000 moradores de Salida, além do fluxo de visitantes que é essencial para a economia da região.

Sistema ineficiente com tempos limitados de execução dos filtros

Nos últimos anos, Oversole estava frustrado com os baixos tempos de execução dos filtros e a grande quantidade de água desperdiçada pelos quatro filtros Wheeler inferiores de células duplas, usados para limpar a água potável da região. Em uma região com um histórico de estações secas e condições semelhantes, a necessidade de preservar a água é especialmente crítica.

ASSINE NOSSO BOLETIM

Oversole sabia que, para impulsionar uma melhoria de valor na produtividade, ele deveria atualizar todo o sistema de filtração, que havia sido instalado quando a estação foi construída, em 1959. Embora a substituição do meio de filtração era a maior prioridade, Oversole percebeu que também seria vantajoso instalar novos canais de drenagem subterrâneos e adicionar limpeza a ar aos filtros para maximizar o desempenho.

Canal de drenagem subterrâneo Leopold tipo XA com retentor de meios I.M.S 200

A estação trabalhou com a SGM Engineering para pesquisar as várias opções e prestadores de serviços disponíveis, até encontrar a melhor solução para aprimorar a eficiência do processo. Finalmente, a solução escolhida foi o canal de drenagem subterrâneo Leopold tipo XA da Xylem com um retentor de meios I.M.S 200, novos meios de filtração (12″ de areia de sílica/18″ de antracito) e lavagens.

Oversole e sua equipe gostaram especialmente do retentor de meios I.M.S do Leopold, que elimina a necessidade do cascalho de apoio usado com o equipamento antigo e, ao mesmo tempo, aumenta a profundidade e a borda livre do filtro. A instalação, realizada pela Moltz Construction e concluída em maio de 2014, foi fácil. As vantagens do novo sistema de última geração tornaram-se rapidamente evidentes e continuam proporcionando melhorias significativas.

Maiores tempos de execução dos filtros e custos operacionais reduzidos

O canal de drenagem subterrâneo funciona coletando a água filtrada durante a execução dos filtros e distribuindo ar e água com eficiência durante seu ciclo de retrolavagem altamente eficaz. Isto, por sua vez, contribui para aumentar a execução dos filtros, reduzir os custos operacionais e melhorar a produção de água potável limpa. O canal de drenagem subterrâneo de baixo perfil também aumenta a profundidade dos filtros para uma altura de queda adicional e expansão dos meios no filtro. O processo de limpeza a ar permite a limpeza do meio de filtração por pulsos de colapso, resultando em uma redução considerável do uso de água na retrolavagem.

Redução de 50% da quantidade de água usada no novo ciclo de retrolavagem

Antes da reabilitação do filtro, o procedimento de retrolavagem consistia em uma retrolavagem somente hidráulica, com um ciclo de lavagem de alta taxa de até 16 minutos. A retrolavagem em cada filtro de célula dupla usava aproximadamente de 350 mil a 400 mil litros de água. A reabilitação dos filtros com a limpeza integral a ar reduziu a retrolavagem dos filtros a apenas sete minutos. Isto resultou em uma redução de 50% no uso de água durante o novo ciclo de retrolavagem para cada filtro de célula dupla.

Antes da reabilitação, Salida usava 5% de sua água produzida para a retrolavagem dos filtros, com base em uma produção média de 4 a 8 milhões de litros por dia. Agora, são usados menos de 2%. Com o sistema de filtros Leopold, a estação está economizando cerca de 200 mil litros de água por dia, que antes eram usados para a retrolavagem.

Distribuição uniforme de ar e água na retrolavagem

O retentor de meios I.M.S 200 também demonstrou ser extremamente valioso para o novo sistema de filtros da estação. Ao substituir a estrutura de apoio com cascalho, o retentor de meios I.M.S 200 aumentou o perfil vertical do sistema de filtros. Isso permitiu que os filtros operassem com maiores níveis de altura de queda, ampliando os tempos de execução dos filtros.

A construção robusta do equipamento e as aberturas moldadas por injeção de alta precisão sustentam a areia e o antracito acima do canal de drenagem subterrâneo e proporcionam uma distribuição uniforme de ar e água na retrolavagem, aumentando a eficiência geral do sistema. A maior resistência da ascensão vertical proporciona uma garantia adicional ao proprietário de que seu sistema operará de maneira consistente e confiável ao longo de uma ampla variedade de condições de operação.

Combinado com a instalação dos novos meios de filtração e lavagens, este tipo específico de canal de drenagem subterrâneo e retentor de meios atualizou as operações da estação de tratamento de água com a última tecnologia e recursos de equipamentos para colocá-la em condições de ter uma produtividade visivelmente maior.

Efluentes e água potável de maior qualidade

A ineficiência do sistema anterior fazia com que os meios de filtração precisassem ser limpos por retrolavagem a cada 90 horas. Com o novo sistema de filtros, estes podem operar pelo triplo do tempo até precisarem de uma retrolavagem.

Os novos filtros produzem efluentes de maior qualidade e, em última análise, também uma água de maior qualidade é fornecida aos moradores e turistas de Salida. Oversole está muito satisfeito com os resultados, com a redução dos custos e com o retorno geral sobre seu investimento no sistema de filtros Leopold de última geração da Xylem.

ASSINE NOSSO BOLETIM

 

Série de artigos

Em foco: desafios atuais e futuros das empresas públicas

Começar a ler

Assine nosso boletim

Boletim