Flygt Concertor acaba com entupimentos em estação austríaca

Flygt Concertor, o primeiro sistema de bombeamento inteligente do mundo, acabou com os entupimentos na estação de bombeamento de águas residuais de Stierberg e economizou €5.400 em apenas nove meses. Antes do período experimental de seis meses, as bombas entupiam pelo menos uma vez por semana. Saiba como o Flygt Concertor resolveu o problema.

A estação de bombeamento de águas residuais de Stierberg enfrentava graves problemas com entupimentos, devido aos altos níveis de detritos no fluxo de águas residuais da planta. A estação está localizada na região de Reinhalteverband Mühltal & Region Böhmerwald, na Alta Áustria.

Os entupimentos tornaram-se tão comuns que os operadores da estação, a RHV Mühltal, eram obrigados a desobstruir as bombas pelo menos uma vez por semana. Para resolver o problema, a RHV Mühltal aceitou testar o sistema Flygt Concertor com inteligência integrada da Xylem, que trouxe resultados imediatos e impressionantes.

Mais entupimentos do que qualquer outra estação de bombeamento da região

A RHV Mühltal é a maior empresa de gestão de águas residuais da Alta Áustria, monitorando vinte e quatro municípios em toda a região de Reinhalteverband Mühltal & Region Böhmerwald. A estação de bombeamento de Stierberg é uma das menores estações operadas pela empresa, com capacidade para bombear apenas 80 metros cúbicos (m3) por dia. Apesar dos níveis comparativamente baixos de águas residuais transportados em Stierberg, a estação de bombeamento era bastante problemática para a RHV Mühltal, com mais ocorrências de entupimento do que qualquer outra estação da região.

O maior desafio da estação de bombeamento é lidar com os altos níveis de detritos, incluindo lenços umedecidos, trapos e materiais sólidos entrando no sistema de esgoto. Os lenços umedecidos são feitos de TNT e suas propriedades semelhantes à lã fazem com que eles não sejam tão facilmente dissolvidos quanto o lenço de papel comum.

Como resultado, os lenços se torcem, formando tranças resistentes e grossas que se enrolam em torno da vara impulsora da bomba, entupindo todo o sistema de esgoto. Objetos sólidos entre outros também ficam presos nas bordas dianteiras da vara impulsora da bomba e deslizam para o perímetro de entrada, causando mais bloqueios no sistema.

Um sistema de bombeamento inteligente que se adapta às condições

Para reduzir o entupimento crônico e permitir o bombeamento ininterrupto e confiável, o Flygt Concertor da Xylem foi instalado na estação de Stierberg em dezembro de 2016. O sistema de bombeamento funcionou sem interrupção ao longo do período experimental de seis meses.

“Os entupimentos em Stierberg tornaram-se uma questão importante”, diz Klaus Pfleger, diretor-gerente da RHV Mühltal. “Os detritos transportados pelo fluxo de águas residuais também estavam desgastando os impulsores da bomba, o que significa que eles precisavam ser substituídos a cada dois anos. Ficamos aliviados ao saber que havia uma solução para o nosso problema, que podia eliminar o entupimento e aumentar a eficiência operacional”.

O Flygt Concertor é um sistema de bombeamento com inteligência integrada que detecta as condições de funcionamento do ambiente, adapta seu desempenho em tempo real e fornece feedback aos operadores da estação de bombeamento. Ele possui funções de fossa sanitária, tubulação e limpeza de bomba que, juntamente com o Adaptive N-hydraulics, previnem, detectam e resolvem efetivamente o entupimento.

Os pedidos de manutenção regulares não são mais necessários

Durante o período experimental de seis meses, nenhum caso de entupimento foi relatado na estação de bombeamento. O período de avaliação foi tão bem sucedido que o Flygt Concertor foi instalado permanentemente em Stierberg em junho de 2017. Desde a instalação inicial, o Concertor tem operado sem interrupção e o sistema oferece economias significativas, já que os pedidos de manutenção regulares não são mais necessários. Nos nove meses em que o Concertor esteve em operação, a RHV Mühltal economizou cerca de €5.400 em custos de manutenção, e a bomba continua funcionando sem interrupção.

“Desde a instalação do Flygt Concertor em Stierberg, observamos um aumento considerável na eficiência da estação de bombeamento”, diz Pfleger. “O sistema SCADA da Flygt nos dá controle total, permitindo monitorar o sistema de bombas e detectar rapidamente qualquer problema. Agora podemos ajustar com precisão a operação de bombeamento com base em dados registrados e em tempo real e, como resultado, o desgaste dos impulsores foi reduzido significativamente”.

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM