Inatividade inesperada: uma coisa do passado com o Flygt Concertor

A tecnologia inovadora do novo Flygt Concertor™ da Xylem é o primeiro sistema de bombeamento de águas residuais do mundo a contar com inteligência integrada. Ele foi recentemente utilizado no condado de Suffolk, Long Island, no estado de Nova York, para proporcionar uma solução inteligente para os desafios de bombeamento de águas residuais enfrentados pela região.

A estação de bombeamento de Stony Brook, do departamento de obras públicas do condado de Suffolk, estava enfrentando interrupções contínuas das operações de bombeamento devido a “entupimentos fibrosos” – um desafio comum no bombeamento de águas residuais que consiste no acúmulo de materiais fibrosos que causa bloqueios frequentes nas bombas. A Xylem propôs o uso de sua nova e inovadora tecnologia, o sistema de bombeamento Flygt Concertor, como solução para o desafio, com resultados muito positivos: a quantidade de fibras foi consideravelmente reduzida e os entupimentos foram eliminados.

ASSINE NOSSO BOLETIM

O condado de Suffolk, Long Island, no estado de Nova York, conta com 21 estações de tratamento e distritos de águas residuais, cerca de 70 estações de bombeamento e mais de 2.000 quilômetros de tubulação de esgoto. A capacidade das estações varia de cerca de 130.000 litros por dia até aproximadamente 115 milhões de litros por dia.

Solução confiável

Como explica Ron Warren, ex-diretor de operações e manutenção da estação de bombeamento de águas residuais de Stony Brook, “o tempo de inatividade inesperado como resultado de entupimentos fibrosos estava transformando-se em um desafio frequente e considerável para nós. Limpar uma bomba é uma tarefa dispendiosa, suja e desagradável que exige uma equipe de manutenção e, muitas vezes, um guindaste. Estávamos procurando uma solução confiável e eficiente que eliminasse esse problema e gerasse uma redução de custos.”

“Temos uma relação positiva e de longa data com a Xylem e, por isso, estávamos dispostos a experimentar esse novo sistema Flygt e avaliar suas vantagens”, conta Warren.

Não se tratava de um problema com as bombas, mas sim de um problema com o fluxo. Em agosto de 2015, os operadores da estação de Stony Brook concordaram em instalar e testar um sistema Concertor, que é projetado para garantir a limpeza dos poços úmidos, uma operação livre de entupimentos e uma redução considerável das chamadas inesperadas de manutenção para limpeza. As vantagens do sistema foram rapidamente evidenciadas.

Instalação rápida e fácil

A estação de bombeamento era um modelo padrão duplo, com duas bombas instaladas. Os funcionários do departamento de obras públicas do condado de Suffolk simplesmente tiveram de remover uma bomba da estação e instalar o novo sistema Concertor em seu lugar. Um técnico da fábrica instalou em seguida o controlador e inseriu as configurações. Todo o processo levou apenas cerca de uma hora.

Os operadores monitoraram de perto o sistema de bombeamento, sendo que os resultados positivos tornaram-se evidentes no período de um mês. Com o sistema antigo, era necessário elevar a bomba para remover os materiais fibrosos presos no impulsor. As chamadas de manutenção aconteciam com uma frequência de uma vez a cada três meses. Após a instalação do sistema Flygt Concertor, a redução dos custos de manutenção foi de cerca de 1.500 dólares em pessoal, além de 2.500 dólares em equipamentos por ano, calcula Warren.

Com o novo sistema de bombeamento de águas residuais, o entupimento da bomba foi completamente eliminado e a rotação da bomba não precisa mais ser verificada, economizando tempo e dinheiro e proporcionando tranquilidade. Este sistema inteligente inclui o bombeamento automático do poço, reduzindo a necessidade de limpar os acúmulos de gordura do poço, assim como uma redução das falhas da haste de controle do nível.

Redução considerável do consumo de energia

O sistema de bombeamento busca oferecer uma confiabilidade comprovada com o mais baixo custo total de propriedade. Ao conseguir isso, uma das vantagens do sistema Flygt Concertor é uma redução considerável do consumo de energia – algo que os operadores da estação de bombeamento de Stony Brook observaram logo após a instalação.

Como explica Warren, “para mim, é a ‘inteligência’ oferecida pelo sistema Concertor o que realmente diferencia esse sistema. A função patenteada Energy Minimizer garante que todas as bombas operem em seus respectivos pontos de maior eficiência, tirando essa responsabilidade do operador. Um motor IE4 de alta eficiência, a hidráulica-N adaptável autolimpante e o recurso de energia constante complementam as demais características do sistema para proporcionar a eficiência ideal e, como resultado, vimos uma queda considerável na nossa conta de luz, de cerca de 20 a 30%.”

Como não há necessidade de ventilação, resfriamento ou aquecimento dos gabinetes com este sistema, os clientes obtêm uma economia de energia considerável no ciclo de vida total do sistema. Enquanto isso, os operadores podem planejar uma redução significativa em seu estoque de bombas, reduzindo a variedade de bombas necessárias para atender a todas as aplicações.

“O sistema de bombeamento Flygt Concertor demonstrou ser uma excelente opção para nossa estação”, afirma Warren. “A instalação foi rápida e simples. A estação de bombeamento está operando há um ano sem incidentes de entupimento e sem necessidade de limpeza do poço úmido, e ainda observamos uma redução considerável do consumo de energia.”

ASSINAR A IMPELLER

 

Série de artigos

Em foco: desafios atuais e futuros das empresas públicas

Começar a ler

Assine nosso boletim

Boletim