Serviço público usa inteligência artificial em estação de bombeamento

Uma empresa de serviços de água e águas residuais de Michigan escolheu recentemente o sistema de bombeamento inteligente Flygt Concertor da Xylem ao modernizar uma estação de bombeamento. O sistema, que adapta seu desempenho em tempo real às condições de operação, eliminou as chamadas de manutenção e reduziu o número de bombas de reposição necessárias no estoque da empresa.

A divisão de serviços de água e águas residuais da concessionária de saneamento básico do Condado de Genesse (GCDC-WWS) é responsável pela construção e manutenção do sistema de coleta de esgoto sanitário e do sistema de distribuição de água do condado. A GCDC-WWS detém e opera três estações de tratamento de águas residuais: Estação de tratamento Anthony Ragnone (ARTP), Estação de tratamento do distrito nº 3 de aterro sanitário e Lagoas do distrito nº 7 de aterro sanitário.

Substituição de bombas submersíveis com nova tecnologia

Em 2007, a GCDC-WWS concluiu a construção de seu “Projeto de esgoto da extensão nordeste”, que dividiu e redirecionou alguns fluxos da rede. Primeiramente, foi analisado o status atual de dez de suas maiores estações de bombeamento de esgoto sanitário. A Estação de bombeamento nº 8, que atende Genesee e Richfield Township, estava entre as estações em que se considerava reconstruir as bombas existentes ou substitui-las com novas unidades.

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

A Estação de bombeamento nº 8 continha duas bombas submersíveis e duas bombas para poços secos horizontais instaladas em 1988. O Departamento de Manutenção e Operações da GCDC-WWS havia reconstruído as bombas diversas vezes ao longo dos anos. A reforma de bombas desgastadas fazia parte dos procedimentos operacionais padrão da companhia para manter suas rotas de estação em funcionamento. Quando chegou a hora de reconstruir as bombas novamente, a GCDC-WWS optou por buscar opções mais modernas. Também era desejável que as novas bombas se ajustassem ao fluxo real e às condições de queda necessárias.

Apenas reconstruir bombas não as restaurava aos seus fluxos e condições de queda originais. Além disso, havia contrapartidas de longevidade entre reparos, problemas de desgaste contínuo, problemas com peças de reposição e contrapartidas de manutenção das bombas de modelo mais antigo.

Escolha de um sistema de bombeamento de águas residuais inteligente

A GCDC-WWS não queria mais desperdiçar dinheiro com tecnologia antiquada, então recorreu ao distribuidor da Xylem e fornecedores confiáveis da Kennedy Industries para obter respostas e uma solução mais permanente. A Estação de bombeamento nº 8 era o lugar e a hora perfeitos para introduzir o novo Flygt Concertor da Xylem, um sistema de bombeamento de águas residuais inteligente que detecta as condições de operação do ambiente, adapta seu desempenho em tempo real e fornece informações aos operadores da estação de bombeamento.

Há vários motivos para adotar o Flygt Concertor:

  • A permutabilidade entre várias de suas estações de bombeamento reduz o número de bombas de reposição necessárias em estoque. Isso criou a capacidade, em uma emergência, de deslocar bombas de uma estação de menor prioridade para uma estação de prioridade imediata simplesmente restaurando os parâmetros de bombeamento.
  • A tecnologia da Xylem com controle de velocidade integrado elimina a necessidade de adquirir acionadores de frequência variável, o que também é um ponto positivo já que libera espaço útil. A tecnologia integrada do Flygt Concertor economizou tempo e dinheiro do condado ao eliminar a necessidade de atualizar controles.
  • O que mais impressionou o condado foi a função de reversão automática de não entupimento do Flygt Concertor. Os funcionários do condado já conheciam o método de solução de problemas da função de reversão, pois geralmente eles tinham que empregá-la às suas bombas existentes. A inteligência integrada da função de reversão automática do Concertor, porém, reduz consideravelmente o custo do ciclo de vida por não ter que enviar pessoal para fora da estação, eliminando assim o perigo inerente envolvido no trabalho com alta voltagem enquanto o motor de comutação está em funcionamento.

Os conjuntos de trilhos-guia obsoletos foram substituídos devido a corrosão extrema. A Kennedy forneceu novos trilhos, que foram instalados pelo condado. Interfaces homem-máquina (IMH) foram instaladas para retorno de informações das bombas, um recurso que o condado não tinha com as bombas antigas da Estação nº 8. Os recursos de valor agregado ao adquirir o Flygt Concertor incluem: capacidade de receber e monitorar o funcionamento das bombas, consumo de energia, voltagem, velocidade, falhas, reinicializações, tempo de execução, tempos de execução por dia, uso de KWH por dia e sugestões de resolução de problemas.

Chamada zero de manutenção e custos de energia reduzidos

As novas bombas começaram a operar em março de 2017 e os resultados foram impressionantes. Não houve nenhuma chamada de manutenção. Além disso, a função de autolimpeza do N-impeller e a capacidade de reversão automática durante um “entupimento leve” eliminou a necessidade de desentupir as bombas e limpá-las semanalmente, reduzindo consideravelmente o risco de acidentes de trabalho das equipes de manutenção.

Nesse projeto de aperfeiçoamento, a eliminação dos acionadores de frequência variável resultou em uma enorme redução dos custos de instalação e equipamentos. Além disso, a função Energy Minimizer dos controles integrados da bomba reduz significativamente os custos de energia de operação.

ASSINE A MAKING WAVES

Série de artigos

Em foco: desafios atuais e futuros das empresas públicas

Começar a ler

Boletim