Primeiro sistema de bombeamento de águas residuais do mundo com inteligência integrada

A Xylem desenvolveu um sistema de bombeamento de águas residuais inteligente que detecta as condições de operação do ambiente, adapta o desempenho em tempo real e fornece informações aos operadores da estação de bombeamento. O novo Flygt Concertor é o primeiro sistema de bombeamento de águas residuais do mundo com inteligência integrada. Descubra sua inigualável flexibilidade e baixo custo de propriedade.

Os testes de campo realizados em todo o mundo demonstraram as importantes melhorias do Flygt Concertor no bombeamento de águas residuais. Entre elas, incluem-se:

– Economia de energia de até 70% em comparação com sistemas de bombeamento convencionais.

– Inventário reduzido em até 80% devido ao desempenho flexível.

– Operação de bombeamento livre de entupimentos e poços úmidos limpos, com uma economia de até 80% em custos de limpeza a vácuo.

– Um desenho compacto, reduzindo o tamanho do gabinete em até 50%.

“O Flygt Concertor representa uma nova etapa nas soluções de gerenciamento sustentável de águas residuais, com uma inigualável eficiência de bombeamento e confiabilidade, assim como um custo total de propriedade mais baixo”, explica Tomas Brannemo, presidente dos negócios de transporte da Xylem. “É um avanço importante no setor de bombeamento de águas residuais que simplifica todo o processo de bombeamento, desde a seleção e instalação até a preparação e o monitoramento, e ainda ocupa menos espaço. O Flygt Concertor é um verdadeiro resolvedor de problemas, desenvolvido em estreita colaboração com nossos clientes de todo o mundo.”

Projetado para trabalhar em harmonia

O nome Concertor deriva do latim concertare, que significa “trabalhar em conjunto para orquestrar a harmonia”. O Flygt Concertor é apropriado para uso com sistemas de bombas de águas residuais na faixa de 2,2 a 7,3 kW e apresenta um desenho de sistema que combina a eficiência do motor IE4, hidráulica-N e controles eletrônicos e inteligentes integrados. Todos esses fatores são projetados para trabalhar em harmonia entre si, o que resulta em um desempenho de bombeamento ideal com o mais baixo custo de propriedade.

O desempenho flexível do Flygt Concertor representa uma importante mudança em como os sistemas de bombeamento serão selecionados e gerenciados de modo a acomodar diferentes taxas de fluxo. Em contraste com as curvas de desempenho fixas das bombas convencionais, o Flygt Concertor oferece um amplo campo de desempenho no qual pode ser selecionado o ponto de operação ideal. Isto torna a seleção extremamente simples, facilita o ajuste fino do desempenho e, em consequência, reduz consideravelmente o inventário.

Entupimentos eliminados, limpeza integrada

O Concertor conta com uma fossa integrada e um recurso de limpeza de tubulação, ambos inovadores nos sistemas de bombeamento de águas residuais. Vários testes demonstraram que esses recursos, em conjunto com a segunda geração da tecnologia-N adaptativa patenteada da Flygt e uma função de limpeza de bombas integrada, minimizam os custos de limpeza a vácuo. Em testes realizados em uma estação de bombeamento do aeroporto de Heathrow, o desempenho combinado desses recursos eliminou com sucesso os recorrentes problemas de entupimento e manteve a fossa limpa.

“Desde a instalação do Concertor, não tivemos nenhum entupimento e a fossa permaneceu limpa”, conta Ian Jolly, especialista de sistemas de água do departamento de serviços de água do aeroporto de Heathrow. “Além da tranquilidade, isso proporciona uma economia de cerca de 87,5% dos custos anuais de limpeza e manutenção.”

Enfrentando os futuros desafios da indústria

O Flygt Concertor proporciona aos clientes a tecnologia necessária para aumentar a sustentabilidade de suas operações de gerenciamento de águas residuais.

“O desenvolvimento do Flygt Concertor é mais uma demonstração do compromisso da Xylem de desenvolver projetos inovadores e integrados que enfrentem os futuros desafios da indústria”, afirma Christian Wiklund, vice-presidente e diretor de desenvolvimento de produtos. “Sabemos que a resposta a esses desafios não é mais componentes e maior complexidade, mas sim sistemas de bombeamento sofisticados e amigáveis para o usuário, como o Concertor.”

O Concertor compartilha uma herança rica com outras inovações da Flygt, como a primeira bomba de águas residuais submergível do mundo em meados da década de 1950, o revolucionário desenho hidráulico autolimpante em 1997 e o controle de águas residuais inteligente em 2011.

“Estamos determinados a desafiar os limites da tecnologia para criar os sistemas de bombeamento de águas residuais mais confiáveis e sustentáveis e com a mais elevada qualidade do mercado. O Flygt Concertor é a realização desse desejo”, diz Peter Lewington, diretor de bombeamento de águas residuais. “As necessidades dos nossos clientes é o que nos impulsa e, em última análise, sua tranquilidade é a verdadeira medida do nosso sucesso.”

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM