Solução da Xylem previne enchentes na Barragem das Três Gargantas

Situada no rio Yang-Tsé, na China, a Barragem das Três Gargantas é a maior barragem de hidrelétrica do mundo. Uma solução da Xylem na barragem fornece dados que ajudam a prevenir enchentes e secas.

A Barragem das Três Gargantas e o reservatório foram projetados para proteger os moradores contra enchentes, fornecer água doce para uso agrícola e gerar eletricidade sem emissões de gases do efeito estufa.

A construção da barragem começou em 1994 e foi concluída em 2012. A Barragem das Três Gargantas se estende por 2,3 quilômetros e tem 185 metros de altura. Em 2014, a barragem gerou 98,8 TWh de eletricidade, o que constituiu um novo recorde mundial.

Em 2011, no entanto, a região sul da China enfrentou uma das piores secas do país nos últimos 50 anos. A Barragem das Três Gargantas foi criticada por ambientalistas, que a culparam de causar a seca por armazenar água a montante para a geração de energia.

Eles argumentaram que o enchimento anual do reservatório da Barragem das Três Gargantas diminuiu drasticamente os níveis de água a jusante, provocando a redução de dois dos maiores lagos de água doce da China, o Poyang e o Dongting.

Uma solução de monitoramento da água para o rio Yang-Tsé

Independentemente da causa da seca, as autoridades chinesas tomaram medidas. Foram instalados cerca de 100 locais de monitoramento da água ao longo do rio Yang-Tsé. Uma fonte H-3553T da YSI, uma marca da Xylem, também foi instalada para coletar medições de estágio e vazão. Esses dados ajudam as autoridades a monitorar com precisão os níveis de água do rio acima e abaixo da represa.

ASSINE NOSSO BOLETIM

O monitoramento dos níveis de água é importante por vários motivos. O sistema de monitoramento fornece uma advertência antecipada de futuras inundações, ajuda a gerenciar secas e auxilia a geração de eletricidade.

Mantendo o equilíbrio dos níveis de água a jusante e a montante

“Os sensores dos locais de monitoramento fornecem dados essenciais que ajudam o Centro de Despacho da Barragem das Três Gargantas e a Comissão de Recursos Hídricos de Changjiang”, afirma Roger Zhou, representante da Xylem Analytics. “A Comissão usa os dados para criar um modelo regional de vazão, que é usado para prever a geração de energia e para calcular a capacidade de armazenamento da barragem.”

O reservatório armazena água a uma altura máxima de 175 metros. Se houver muita água armazenada na barragem, haverá enchente a montante, mas se a água for liberada em excesso, haverá enchente a jusante. Portanto, as autoridades analisam os dados para determinar a quantidade de água a ser liberada.

O monitoramento da capacidade da barragem também é importante quando há previsão de fortes chuvas.

“Se o reservatório estiver cheio, não haverá mais espaço para armazenar água em caso de enchente”, explica o gerente de produtos da divisão de nível de água da YSI, Tim Jeppsen. “Se vier uma grande tempestade, é preciso saber ser há espaço disponível no reservatório para evitar enchentes a jusante da barragem.”

Gerenciamento de secas e escassez urbana de água

Um armazenamento de água excessivo na barragem também pode causar secas que afetem os agricultores e o transporte de água.

“O gerenciamento dos dados do nível da água afeta diretamente as vidas de milhões de pessoas, tanto a montante como a jusante da Barragem das Três Gargantas”, diz Jeppsen. “Os dados também ajudam as autoridades a redirecionar a água às cidades nas quais os moradores estão sofrendo escassez.”

Leia mais notícias sobre a Xylem Analytics na revista Mission: Water.

ASSINAR A IMPELLER

 

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM