Xylem fornece desvio de emergência após recorde de chuvas em Mênfis

Na primavera de 2016, caiu uma quantidade de chuva sem precedentes de 400 mm na cidade de Mênfis, Tennessee. Esse acontecimento extraordinário erodiu o solo sob uma tubulação de esgoto de 96 polegadas. Quando as más condições provocaram a falha da linha, a cidade ativou o plano de resposta a emergências. A Xylem foi a primeira a ser chamada pela cidade. E a resposta foi imediata.

Durante todo um mês, parecia que não iria parar de chover. Durante o mês de março de 2016, mais de 400 mm de chuva caíram incessantemente sobre os moradores de Mênfis, sendo que a metade dessa quantidade concentrou-se em um dilúvio que durou dois dias. Esse impressionante volume de água erodiu o solo sob uma tubulação de esgoto que transporta águas residuais a uma das principais estações de tratamento da cidade. A linha cedeu no dia 31 de março.

As autoridades municipais ativaram o plano de resposta a emergências, reunindo a equipe de gerenciamento da divisão de obras públicas e chamando especialistas da Xylem para avaliar os danos e elaborar um plano de ação.

ASSINE NOSSO BOLETIM

Em pouco tempo, foi decidido que era necessário fazer um desvio de emergência para contornar a tubulação de 96 polegadas. Como parte do plano de resposta a emergências, a Xylem foi nomeada como o fornecedor geral do projeto e encarregada de fornecer uma solução pronta para o uso para manter os serviços de esgoto, minimizar o impacto ambiental e garantir a conformidade com as normas.

Mãos à obra

Sem tempo a perder, a Xylem formou equipes para trabalhar 24 horas, compostas por mais de 30 funcionários da Xylem e com o apoio de 100 funcionários da divisão de obras públicas de Mênfis e 60 contratados. A abordagem do tipo “mãos à obra” permitiu que a equipe da Xylem concluísse o trabalho em muito menos tempo do que seria normalmente necessário para uma solução dessa magnitude.

“A Xylem conseguiu mobilizar o equipamento, as bombas e todo o material necessário para a conclusão do trabalho”, conta Paul Patterson, administrador de engenharia ambiental do município de Mênfis. “Eles tinham os recursos, em primeiro lugar, e tinham as pessoas que entendem e sabem como utilizar esses recursos. A divisão de obras públicas tinha a mão de obra, bons funcionários que estavam dispostos a trabalhar, e também tínhamos equipamentos. Assim, tudo isso junto resultou em uma resposta muito bem-sucedida.”

VÍDEO: Veja como a Xylem construiu o desvio em Mênfis

O desvio deveria lidar com uma vazão de 160 milhões de galões por dia (MGD – million gallons per day) e atravessar cerca de 730 metros do ponto de sucção até o local de descarga. Antes de iniciar o bombeamento, foi necessário executar vários projetos de “caminho crítico”, desde criar a preferência de passagem para o desvio até sustentar o aterro de 75 metros no local onde as bombas seriam posicionadas.

Bombas em operação em tempo recorde

Para lidar com o pico de vazão de 160 MGD, a Xylem utilizou 14 bombas Godwin Dri-Prime CD400M a diesel. Seis dias após a ruptura, cinco bombas já estavam em operação e lidando com uma vazão de 50 MGD – a vazão média diária normal do sistema.

“O projeto como um todo foi impressionante”, afirma Mike Leonard, gerente da filial da Xylem. “Todos trabalharam juntos, em turnos de 16 e 18 horas. Foi o resultado de um trabalho em conjunto do município, dos fornecedores contratados e da Xylem, todos trabalhando como uma grande equipe. Todos colocaram mãos à obra para ajudar Mênfis.”

A Xylem levou mais de 9 quilômetros de tubulação de seus locais de locação na costa leste e uma dúzia de técnicos de fusão certificados e treinados pela Xylem. Trabalhando sem parar durante uma semana, as equipes uniram peças de tubulação de cerca de 15 metros em seções de 150 metros que depois foram movidas para o local juntamente com a preferência de passagem de 730 metros.

Também foi instalado um desvio secundário para garantir que o impacto sobre a estrutura fosse mínimo e, quando todas as bombas estavam em operação, a Xylem passou para o modo de operação de desvio 24 horas. Duas equipes mecânicas da Xylem trabalharam no local em turnos de 12 horas para operar, monitorar, fazer manutenção e reparar as bombas, assim como para ligá-las e desligá-las conforme a variação da vazão.

Resultado bem-sucedido

O sistema de desvio funcionou exatamente conforme o planejado, bombeando uma vazão de 60 a 160 MGD.

A Xylem superou grandes obstáculos para fornecer a Mênfis uma solução de desvio pronta para o uso em um período de tempo incrivelmente curto. Trabalhando 24 horas e utilizando mais de 20 peças de maquinaria pesada, a equipe liderada pela Xylem instalou 18 bombas, 9 quilômetros de tubulação de HDPE e os acessórios necessários – tudo em apenas duas semanas.

“Uma das vantagens de ter uma solução pronta para o uso em um projeto como este foi que permitiu que o município se concentrasse no projeto e na construção da tubulação de substituição quando o desvio já estava estabelecido”, explica Patterson. “A Xylem encarregou-se de projetar, implementar e manter o desvio, de modo que nós pudemos concentrar nossos recursos e esforços totalmente no projeto e na construção da tubulação de substituição. E isso foi essencial.”

Entre em contato com a Xylem para obter ajuda em relação ao seu plano de aluguel para contingências

ASSINAR A IMPELLER

 

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM