Xylem apoia as empresas públicas do tratamento à torneira

As empresas públicas confiam nas soluções inovadoras da Xylem para seus serviços de água e águas residuais. Isso inclui o tratamento avançado de águas residuais, a reutilização da água, estações de bombeamento livres de entupimento, projetos de desvios de emergência, medição inteligente da água e análise de dados para detecção e previsão de vazamentos. Leia sobre como a Xylem ajudou clientes em todo o mundo.

Tratamento avançado de águas residuais

Nova York, EUA: A estação sul de tratamento de águas residuais do distrito de esgotos do condado de Albany é uma das maiores estações de tratamento que descarregam no rio Hudson. Apesar de ter sido originalmente equipada com desinfecção por cloro, o uso de cloro foi suspenso há muitas décadas. O distrito necessitava de um sistema de desinfecção de última geração que pudesse responder com rapidez e eficiência aos rápidos aumentos de vazão durante as chuvas e depois pudesse ser novamente reduzido eficientemente em períodos de menor fluxo.

Após considerar várias alternativas, o distrito de esgotos do condado de Albany selecionou um Wedeco Duron 60i2-2.5X4, com lâmpadas Ecoray de alta potência de 600 W, para seu sistema de desinfecção. As lâmpadas Ecoray de alta potência e com orientação inclinada proporcionam uma economia de espaço, reduzindo os custos de construção e eliminando 99,99% dos patógenos, inclusive bactérias, vírus e parasitas. Leia mais sobre a solução.

Sehore, Índia: A Xylem foi recentemente selecionada para fornecer tecnologia de tratamento de águas residuais para a primeira estação de tratamento de esgotos de Sehore, na Índia. A nova estação está sendo construída de modo a acompanhar o rápido crescimento industrial da cidade de Sehore, localizada no estado de Madhya Pradesh, na região central da Índia. A tecnologia da Xylem na nova estação de tratamento de águas residuais de Sehore, incluindo um sistema avançado de reator de lotes sequenciais (SBR) Sanitaire ICEAS, ajudará a obter rios mais limpos e melhorar a saúde de 100.000 pessoas.

ASSINE NOSSO BOLETIM

Zurique, Suíça: A Xylem ganhou uma licitação para fornecer tecnologia de tratamento avançado à estação de tratamento de águas residuais de Werdhölzli, em Zurique. A atualização transformará Werdhölzli na maior estação de ozônio do mundo para a remoção de micropoluentes. O sistema de ozônio da Xylem ajudará a estação de Zurique a cumprir as novas regulamentações, dado que os micropoluentes não podem ser removidos com tecnologias convencionais de tratamento de águas residuais. A Xylem fornecerá à estação oito sistemas de ozônio Wedeco SMOevo como parte de um projeto de atualização de 51,17 milhões de dólares.

Soluções inovadoras para a reutilização da água

Arábia Saudita: Uma estação de tratamento de esgoto na Arábia Saudita está sendo ampliada para cumprir a meta ambiciosa do país quanto à reutilização de água. Um sistema de tratamento de águas residuais integrado da Xylem ajudará a tratar 200 mil metros cúbicos de água por dia. O programa de tratamento desenvolvido para essa estação inclui produtos da Xylem, como as bombas Sanitaire ICEAS SBR e Flygt.

Flórida, EUA: Um condado da Flórida é o primeiro do estado a testar a reutilização potável direta. Confira como a solução produz água potável de alta qualidade. A estação piloto Wedeco MiPro™ da Xylem, dentro de um reboque portátil, é usada para o processo de oxidação avançado (AOP) com UV/peróxido para produzir a água recuperada potável.

A água tratada no processo piloto foi testada quanto aos padrões primários e secundários de água potável, assim como microcomponentes, produtos farmacêuticos e produtos de cuidado pessoal não regulamentados. O monitoramento da qualidade da água revelou que a água do processo cumpria todos os padrões de água potável para os níveis máximos de contaminantes definidos pela EPA e adotados pelo Departamento de Proteção Ambiental da Flórida.

Estações de bombeamento e bombeamento mais inteligente e livre de entupimentos

Luisiana, EUA: A Utilities, Inc. of Louisiana (UIL) opera 192 estações de esgoto e 30 estações de tratamento de águas residuais em St. Tammany Parish. A UIL recentemente testou o sistema de bombeamento Flygt Concertor, com inteligência integrada para reduzir o consumo de energia e, ao mesmo tempo, prevenir entupimentos.

Em um curto prazo, foi observada no local uma grande economia de energia de mil dólares por mês devido ao consumo reduzido durante os períodos de baixa demanda. A estação também não necessitou de nenhuma manutenção não agendada nem realizou chamadas de emergência durante o período do teste. Uma instalação semelhante do sistema Flygt Concertor na Suécia teve resultados parecidos.

Lushan, China: Em 2013, um terremoto devastador no condado de Lushan deixou cerca de 12.000 feridos e derrubou muitos edifícios. Durante os trabalhos intensivos de reconstrução, uma estação com bombas Flygt TOP integradas foi selecionada para atender a uma zona panorâmica para turistas na antiga cidade de Han Jiang.

Uma das vantagens de uma estação de bombas integradas é que a maior parte de sua estrutura é pré-fabricada, o que reduz o tempo de construção e garante a qualidade do projeto. A estação de bombeamento agora transporta águas residuais, coletadas da antiga cidade de Han Jiang e dos arredores, através de uma tubulação enterrada sob um rio até uma planta de tratamento de águas residuais localizada a cinco quilômetros de distância. Leia mais sobre a solução.

Desvios de emergência em tempo recorde

Tennessee, EUA: Na primavera de 2016, caíram nada menos que 400 milímetros de chuva na cidade de Mênfis, no Tennessee. Esse volume de água erodiu o solo sob uma tubulação de esgoto que transporta águas residuais a uma das principais estações de tratamento da cidade. Quando a tubulação de esgoto desmoronou, a cidade imediatamente colocou em prática seu plano de resposta a emergências. A Xylem forneceu uma solução de desvio de esgoto pronta para o uso em apenas seis dias.

Ottawa, Canadá: O Robert O. Pickard Environmental Center (ROPEC) é a estação de tratamento de águas residuais da cidade de Ottawa, no Canadá. A estação de bombeamento de esgoto bruto conta com seis bombas para poços secos com grandes motores de 708 kW. Em 2013, após uma avaliação detalhada do estado da estação, a cidade ficou sabendo que o estado de três dos seis motores estava fora dos limites aceitáveis, afetando gravemente sua confiabilidade.

Uma falha dos motores reduziria drasticamente a capacidade total de bombeamento da estação, em plena temporada de alto fluxo: o degelo da primavera. Enquanto se iniciava o processo de aquisição de novos motores, a cidade precisava que uma capacidade adicional de bombeamento temporária fosse instalada e estivesse em funcionamento antes do período de alto fluxo. A Xylem rapidamente configurou um grande sistema de bombeamento de desvio para permitir a substituição dos motores das bombas.

Redes e leitura de medidores inteligentes

Califórnia, EUA: A marca Sensus da Xylem, um líder global em medidores inteligentes, tecnologias de rede e soluções avançadas de análise de dados, ajuda as empresas públicas de água, gás e eletricidade a melhorar sua eficiência operacional. A Eastern Municipal Water District, empresa do sul da Califórnia, por exemplo, implementou a rede de comunicação Sensus FlexNet® para melhorar as operações e atender às necessidades de uma população em crescimento. A empresa pública agora conta com o sistema FlexNet para ler os medidores de maneira remota, uma grande melhoria em relação à leitura manual.

A empresa pública agora também pode detectar vazamentos antes e atender melhor à sua crescente carteira de clientes. A tecnologia melhorou a precisão da leitura de medidores da empresa pública e possibilitou que ela alertasse 2.600 clientes sobre possíveis vazamentos.

Tennessee, EUA: A Metro Water Services Utility (MWS) de Nashville também aprimorou as leituras de medidores com a tecnologia Sensus. A MWS agora coleta dados de medidores remotamente e reduziu o custo por medidor em 95 centavos, economizando 181 mil dólares por mês. Ao mesmo tempo, a MWS melhorou as condições de trabalho para os técnicos, que já não precisam enfrentar os insetos e outros incômodos cotidianos da leitura manual de medidores em campo.

Nova Jersey, EUA: A tecnologia Sensus também ajuda os clientes em situações de emergência. Em outubro de 2012, dois clientes da Sensus – os municípios de Stafford e Seaside Heights, em Nova Jersey – foram duramente golpeados pela supertormenta Sandy. Randy Giberson, superintendente de água do município de Stafford, usou o sistema Sensus FlexNet após a tempestade para assinalar os vazamentos e determinar aonde enviar equipes para efetuar reparos. Assista ao vídeo de sua resposta aqui.

Detecção de vazamentos e prevenção que amplia a vida útil dos ativos

Cingapura: A Visenti, adquirida pela Xylem em 2016, oferece soluções de software e hardware para análise inteligente da água, detecção de vazamentos e prevenção de vazamentos. A empresa começou operando em Cingapura, que hoje conta com a maior rede inteligente de água do mundo. Entre os produtos da Visenti, estão: View, para análise de dados; LeakView, para detectar vazamentos em tempo real; e SurgeView, para proteger ativos e ampliar a respectiva vida útil.

A agência de águas PUB de Cingapura conta com centenas de sensores da Visenti instalados em toda a sua rede. Com o uso de soluções da Visenti, Cingapura conseguiu reduzir o desperdício de água, que agora é de apenas 5% de toda a água produzida. Leia mais sobre as soluções da Xylem para o desperdício de água.

ASSINAR A IMPELLER

 

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM