Tratamento com ozônio da Xylem proporciona água mais limpa no Vietnã

O governo vietnamita tem metas ambiciosas para proporcionar água potável mais limpa a seus cidadãos. Com a tecnologia de tratamento com ozônio da Xylem, agora instalada em uma estação da cidade de Ho Chi Minh, 1,5 milhões de pessoas têm acesso a água potável. Saiba mais sobre como funciona o novo sistema de ozônio.

Metas: água potável segura e melhor tratamento

Na cidade vietnamita de Ho Chi Minh, no sul do país, cerca de 12 milhões de pessoas dependem dos rios Dong Nai e Saigon para obter um abastecimento de água estável para uso doméstico e industrial. Apesar disso, as principais fontes de água da cidade muitas vezes são poluídas por descargas de áreas de residências, hospitais, fábricas, embarcações de transporte fluvial, fazendas e até mesmo depósitos de lixo.

Para mudar essa situação, o governo definiu as Metas de Desenvolvimento do Vietnã em 2010. Entre elas, encontra-se o objetivo de proporcionar acesso seguro à água potável a 90% da população urbana e coletar e tratar 100% das águas residuais da cidade até 2020.

Água mais limpa para 1,5 milhões de pessoas

Para atender à crescente demanda por água potável, a Saigon Water Corporation, o órgão responsável pelo serviço de abastecimento de água da cidade de Ho Chi Minh, envolveu a Xylem para trabalhar na expansão da estação de tratamento de água de Tan Hiep.

ASSINE NOSSO BOLETIM

A estação, que retira água do rio Saigon, desempenha um papel crucial no abastecimento de água potável aos habitantes de Ho Chi Minh. O projeto de expansão foi elaborado para aumentar a produtividade da estação, possibilitando a produção de 300.000 m3 de água potável por dia. A expansão beneficia cerca de 1,5 milhões de moradores da cidade de Ho Chi Minh, ou seja, 15% da população.

A solução sustentável com ozônio da Xylem

A solução oferecida pela Xylem combina um sistema de ozônio Wedeco SMOevo com a tecnologia de eletrodos Effizon® evo 2G. Esse sistema foi escolhido porque oferece um método de tratamento confiável, econômico e sustentável que reduzirá a dependência da estação de tratamento de água de Tan Hiep em relação à tecnologia com cloro e filtração tradicional.

O processo de oxidação destrói diretamente os poluentes, corantes, componentes que geram odores e microrganismos, sem criar subprodutos clorados e nocivos ou resíduos consideráveis que possam afetar adversamente a saúde a longo prazo.

Uma solução personalizada que ocupa menos espaço

Uma das grandes vantagens do sistema Wedeco é que ele pode ser personalizado, o que permite à Xylem garantir que a aplicação instalada atende exatamente às necessidades e exigências da estação de Tan Hiep. Além disso, o espaço ocupado pela instalação foi reduzido em até 20%, graças a seu projeto que economiza espaço e a disposição otimizada do tanque do gerador, da tubulação e dos armários elétricos.

O sistema de ozônio Wedeco SMOevo obtém suas qualidades exclusivas através da tecnologia de eletrodos Effizon® evo 2G. O Effizon® evo 2G ajuda o sistema de ozônio a alcançar um nível de confiabilidade e eficiência energética que não pode ser obtido pela maioria das outras tecnologias de eletrodos.

Projeto de ozônio inovador

“Consideramos a estação de Tan Hiep como um grande marco para o Vietnã, para a Saigon Water Corporation e para a Xylem”, afirma Steve Leung, vice-presidente sênior de mercados emergentes. “O tratamento com ozônio é a tecnologia do futuro, e este inovador sistema, o primeiro deste tipo, será uma boa referência para quem quiser vir a aprender mais sobre isso.”

O sistema de filtração à gravidade com fundos falsos Leopold Type S e placas retentoras de mídia I.M.S® 200 também desempenha um papel importante na operação da estação de tratamento de água de Tan Hiep 2. Ele ajuda a garantir uma retrolavagem uniforme e contínua nos filtros, possibilitando tempo de filtração mais longo e uma maior eficiência da retrolavagem, além de mais água produzida e menos desperdício, reduzindo os custos de operação por litro de água filtrada.

Um parceiro confiável

“É muito importante que os clientes escolham os produtos certos e a expertise adequada”, afirma Truong Khac Hoanh, CEO da Saigon Water Corporation. “Precisamos de uma solução eficiente e econômica, assim como um parceiro confiável. A Xylem tem um relacionamento de longa data com a Saigon Water Corporation e tem exatamente o que precisamos para levar isto adiante.”

Como parte de seu relacionamento permanente com a Saigon Water Corporation, a Xylem oferece apoio contínuo através de sessões regulares de treinamento em campo para engenheiros e pessoal de manutenção.

“Não estamos apenas vendendo-lhes a tecnologia, mas também oferecendo o apoio que eles precisam todos os dias”, afirma Leung.

Para obter mais informações, acesse http://asia.xylem.com/

ASSINAR A IMPELLER

 

Série de artigos

Em foco: Tecnologia e gestão inteligentes da água

Começar a ler

ASSINE NOSSO BOLETIM