雨水的智能监测与控制

要想成功地管理雨水,水务公司需要知道其雨水系统的运作原理。赛莱默的监测与控制解决方案通过提供水泵、泵站和整个城市网络的实时关键信息来帮助他们实现这一目标。例如,印第安纳州南本德因此节约了5亿美元的开支。

监测和控制(M&C) 包括测量抽水系统的性能,并采取纠正措施以确保其符合目标。M&C至关重要,因为它提供了准确的性能概述,使水务公司能够看到其整个雨水系统的运行情况,赋予水务公司防止事故发生和作出正确决策的能力。

雨水管理的三个M&C级别

M&C在城市雨水管理中的作用包括三个级别的控制:水泵级、泵站级和网络级。通过在每个级别实现决策智能,水务公司可以使用M&C提高其抽水系统的性能和使用寿命。

水泵级:这一级别的M&C包括获得最新的水泵性能数据,以及从集中位置远程控制水泵的能力。更先进的功能包括堵塞检测,泵清洗和能耗优化。

泵站级:在泵站和盆地方面,M&C可以提供水位、水池清洗、管道清洗、维护运行、累积溢流量和统计以及流出信息和功能。  

网络级:对于互联泵站或盆地网络,M&C提供的信息和功能包括溢出时间、设定点概况、受控的溢流、测量降雨和识别高流量的预警特征。

通过赛莱默的手册《雨水管理的完整指南》了解雨前、中、后您应该采取的M&C功能。您还将看到赛莱默面向每个M&C级别的解决方案。

通过网络监控防止雨污混合溢流

如果雨污混流,城市排水系统需要应对污水和雨水流入的压力。遇到大暴雨时,排水系统中的沉积物会被冲出来最后进入泵站,导致整个系统压力增加。

赛莱默可以通过协调现有的水泵、泵站和处理厂之间的M&C来帮助提高雨污混合系统的处理能力,从而为处理厂提供更顺畅的流入。

南本德如何减少70%合流制溢流量(CSO

由于排水系统老化,印第安纳州南本德市每年向圣约瑟河排放300到800万立方污水。南本德希望赛莱默帮助解决这一问题。2008年,南本德市选取了120个地点布设传感器,用于实时监测城市流域的相关数据。

2012年对监测数据全面复核后,南本德市安装了赛莱默智能城市水体控制系统(Intelligent Urban Watershed™)平台BLU-X,分布式实时决策支持系统。该系统由智能传感器和实时控制调度组成,实时预测并优化各管段输送调度。避免积水泛滥。Blu-X不仅能通过SCADA系统向业主展示信息,还可以通过智能手机和平板电脑为现场工作人员提供溢流信息。

自2012年以来,监测站(目前有152个)和13个自动闸门和阀门消除了南本德的旱季溢流现象,并减少了70%以上CSO。取代传统的新建基础设施,通过优化现有系统,而不是建设新的基础设施,该市节省了大约5亿美元的支出。

了解更多关于暴雨监控的信息。

下载手册《雨水管理的完整指南》

系列文章

聚焦:智慧水务技术与管理

开始阅读

订阅我们的新闻通讯