公用事业公司利用高级氧化技术消除藻类引起的水质不良

南卡罗莱纳州一家自来水公司每周都收到数百份投诉,抱怨藻类爆发后水质变差。赛莱默的高级氧化处理系统可消除饮用水中的异嗅异味问题。新系统还为该公司每年节省了50万美元的易耗品。

AOP技术正成为水处理领域一种新的最佳实践。它对那些因藻类问题而面临水源水质威胁的公用事业公司尤其有吸引力。藻类问题会产生令人不快的异嗅异味(T&O)化合物。

Anderson Regional Joint Water System(安德森地区联合供水系统)(简称“ARJWS”)是南卡罗莱纳州北部14家供水公司的批发饮用水供应商,由于其成品便携饮用水的异嗅异味问题持续不断,该公司最近面临着相当大的公共关系问题。

自从ARJWS的水源哈特韦尔湖(Lake Hartwell)在2013年开始出现藻类问题后,该公司就收到了许多关于水质发臭、味道不好的投诉。蓝藻,或蓝藻细菌,产生无毒化合物土臭素和2-甲基异莰醇(MIB),它们是水中异味的元凶。

湖内杀藻处理不成功

ARJWS的官员尝试了多种解决方案,比如用铜基或过氧化氢基灭藻剂来处理湖水。由于藻类产生高浓度的化合物,在处理装置中添加粉末活性炭(PAC)和二氧化氯吸附和氧化这些有害化合物,均未能达到预期的效果。然后哈特韦尔湖在2014年经历了一次更大的水华,继续困扰着ARJWS。

在这些方法都失败之后,ARJWS指导其工程顾问Goodwyn, Mills and Cawood (GMC)探索处理系统的升级,来消除季节性的味道和气味事件,去除与天然铁和锰有关的颜色问题,并建立对藻类相关化合物和其他新出现污染物(CEC)的恢复能力。

赛莱默先进的氧化处理解决方案

赛莱默公司于2016年通过其代表性的Premier Water与GMC公司合作,开始了跨越多个阶段的过程,从目标、生命周期成本和总拥有成本等方面确定最可行的治理方案。

根据污染物的性质,赛莱默设计并开展了一项可处理性研究,其特点是臭氧和另外两种高级氧化过程——臭氧/过氧化氢,以及臭氧/紫外线。

研究结果表明,仅臭氧就足以满足大多数运行条件,并根据为期20年的评估得出最低的生命周期成本。然而,用过氧化氢增加臭氧的详细分析表明,使用较小的臭氧接触器池,虽然生命周期成本会略有增加,但会降低ARJWS的资本支出。

此外,臭氧AOP被确定为最可行的总体选择,因为它提供了操作灵活性,并且可在需要时提供额外的AOP屏障。

赛莱默在水处理解决方案方面的专业知识、Wedeco威德高团队的努力和专注、以及足以满足ARJWS制定的具挑战性的2018年春季供水计划的能力,使其成为该项目的优秀合作伙伴。赛莱默除了提供完整的系统,还在确保设备制造工艺的同时优化了整个工厂的升级设计。

臭氧AOP系统消除了99.9%的藻类化合物

在运行的头六个月,哈特韦尔湖的MIB和土臭素浓度较前几年显著下降,但仍处于人类可检测得到的水平。在藻华季节开始时,臭氧AOP系统消除了99.9%高涨的MIB/土臭素,以致于在出口没有检测到。随着铁和锰去除量的增加,水的颜色一直很清。

预氧化过程的有效性为澄清水质和赛莱默Leopold Filterworx滤池系统带来了显著的操作效率。此外,由于臭氧处理和氯的使用减少,三卤甲烷(THME)的水平降低了50%以上。

平均总有机碳(TOC)去除率从35%提高到40%,又从60%提高到65%,进一步减少了成品水中的有机化合物,这也有助于减少处理后消毒剂副产物(DPB)的形成。

公用事业公司每年在易耗品上节省50万美元

由于PAC不再使用,该工厂每年在易耗品方面节省了50多万美元,并节省了许多操作和维修时间。

ARJWS系统工程师Jennifer Barrington说:“使用PAC时,我们管理的泻湖每年总是会超出12.5万美元的固体清除预算,这也减少了泻湖的可用容量。现在,同样的资金使工厂每年能清除近两倍的固体废物。”

不再需要预先氯化来保持介质过滤器清洁,这使得氯化物总使用量减少了50%。这样一来每年可节省大约4万至5万美元,预计将大大延长氯系统的总寿命。

据ARJWS执行董事Scott Willett表示,自新的污水处理厂上线以来,ARJWS所服务的20万名客户中,至今还未收到任何关于水的投诉。

系列文章

聚焦:智慧水务技术与管理

开始阅读

订阅我们的新闻通讯